ATV61: есть ли тепловая защита тормозного сопротивления?
ПЧ ATV61 позволяет реализовать тепловую защиту тормозного сопротивления как программно, так и при помощи термодатчика.
Для программной защиты необходимо произвести следующие настройки:
Меню 1.8
Подменю Brp-
Параметры:
br0 = Yes (Alarm) или Flt(Fault);
Alarm может быть назначен на логический выход либо на реле. Alarm не приводит к аварийному останову ПЧ.
Fault приводит к к аварийному останову ПЧ с кодом ошибки bOF.

brP = введите мощность резистора;
brU = введите сопротивление тормозного резистора.

Тормозные сопротивления VW3A7701..709 имеют встроенный термоконтакт. Для защиты VW3A7710..718 нужно использовать внешнее тепловое реле.

Смотрите прилагаемый файл.

Schneider Electric Україна

Вкладення
1755553.pdf [1.48 MB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: