ATV61: Параметр UPP - назначение и настройка
Для настройки выхода ПЧ из состояния "сна" может использоваться параметр UPP.
Данный параметр определяет максимальное значение сигнала обратной связи, при котором происходит пробуждение ПЧ (выход из режима "сна").



Диапазон изменения параметра UPP соответствует диапазону изменения сигнала обратной связи: [Min PID feedback] (PIF1) ... [Max PID feedback] (PIF2).

Пример настройки: предположим, что ПЧ работает в системе поддержания давления. Диапазон измерения датчика давления: 0..10 бар.
Параметры ПЧ:
[Min PID feedback] (PIF1) = 0
[Max PID feedback] (PIF2) = 100.

Таким образом, при изменении давления от 0 до 10 бар значения сигнала обратной связи на входе ПИД-регулятора будет изменяться от 0 до 100.

Допустим, что ПЧ настроен на режим засыпания (LSP = 10 Гц, SLE = 1 Гц, TLS = 10 c). При работе ПЧ на частоте менее 11 Гц ( LSP+SLE) в течение более 10 с ПЧ осуществляет торможение двигателя по рампе.

Давление в системе при этом будет равно заданному. Допустим, что заданное давление равно 5 бар.

Если параметр UPP настроен на значение 45, то при понижении давления менее 4.5 бар (из-за открытого крана и расхода воды) ПЧ будет осуществлять разгон двигателя по рампе.
Если параметр UPP не настроен (UPP = No) и не настроен параметр rSL (rSL=0, см. поиском), то пробуждение ПЧ произойдет тогда, когда задание на частоту на выходе ПИД-регулятора превысит значение 11 Гц ( LSP+SLE) . Так как ПИД-регулятор имеет интегральную составляющую, то пробуждение ПЧ произойдет позднее, чем по параметру UPP.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: