Вход PWR используется для включения функции безопасности STO.
При наличии 24В на входе PWR функция STO отключена. При снятии напряжения включается функция STO и ПЧ тормозит двигатель выбегом (снятие напряжения с выхода ПЧ). ПЧ переходит в состояние PRA (индикация слева вверху на выносном терминале).
При кратковременном пропадании напряжения на входе PWR и последующем восстановлении функция STO включается, двигатель тормозится выбегом. При пропадании напряжения на входе PWR ПЧ переходит в состояние PRA. При последующем восстановлении напряжения ПЧ переходит в состояние RDY или NST. Для продолжения работы требуется заново подать команду СТАРТ - например, сбросить и повторно установить сигнал на LI1 при 2-х проводном управлении, управление по уровню (tcc = 2C, tct = LEL).
Подробно все это описано в:
Опубліковано для:Schneider Electric Україна