Как сконфигурировать и использовать логический вход Sepam 40 или 80 в редакторе логических уравнений?
Вопрос: Как сконфигурировать и использовать логический вход Sepam 40 или 80 в редакторе логических уравнений?

Ответ:
Перед тем, как настроить вход для работы в редакторе логических уравнений, он должен быть активирован в настройках Sepam. Это можно сделать как с лицевой панели Sepam, так и с помощью ПО SFT2841. Необходимо выполнить несколько шагов, чтобы активировать логический вход Sepam:
1. Убедитесь, что модуль входов/выходов MES114 (MES120 для Sepam 80) вставлен в разъем на задней панели реле.
screen montazh
2. Используя лицевую панель или SFT2841, активируйте модуль MES114/120 на экране «Конфигурация Sepam». Если потребуется, введите пароль.
dopolnitelnye moduli
3. Теперь следует настроить входы. Перейдите на вкладку «Логика управления» («Параметрирование входов/выходов» в Sepam 80) и установите нужный вход на «Другое использование» («Персон. использование» для Sepam 80). Таким образом вход не только задействован, но и является определенным для использования в редакторе логических уравнений. Это предотвращает воздействие на вход любой предварительно установленной логической функцией реле.
Sepam серии 40:
log vkhod
Sepam серии 80:
screen nastroyka
Таким образом, логических вход активирован и может быть использован в редакторе логических уравнений (используйте помощник «Ввод уравнений»).
screen nastroyka vkhody

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: