Как подключить iEM3000, PM1000, PM2000, PM3000 к сети передачи данных? Какие дополнительные устройства необходимы?
Для того, чтобы подключить приборы моделей  iEM3000, DM6000, PM1000, PM2000, PM3000 к сети передачи данных,
необходимо заказывать приборы с интерфейсным портом связи RS485.
(Интерфейс RS485 имеют следующие подмодели данной группы приборов PowerLogic :


iEM3150/3155/3250/3255, DM1200, PM1200, PM2120/2130/2220/2230,  PM3250/3255
Для осуществления передачи данных необходимо подключить этот интерфейс к порту RS485 какого-либо устройства (контроллера, конвертора

интерфейса, шлюз-конвертора, компьютера) с помощью специализированного кабеля связи RS485.

Обычно современный компьютер не оборудован портом RS485.
Поэтому, если требуется получать данные измерений iEM3150 на компьютер,
то нужно использовать какой-либо конвертор интерфейса RS485 в какой-либо из интерфейсов компьютера (RS232, USB, PCI, Ethernet, ...).
Конвертор должен поддерживать передачу по протоколу Modbus.
Есть много разновидностей конверторов разных производителей.

Заводская рекомендация --- использовать многофункциональные шлюз-конверторы :
Link150, EGX300, Com'X200, Com'X210, Com'X510,
Можно использовать и более узко специализированные шлюз-конверторы :
iFE+ (с подключенным модулем iFM),  Smartlink-iP.
Так же подойдут уже снятые с производства шлюз-конверторы EGX300

Кабель связи, например,
кабель CCR-301 (ref.50965) (1 витая пара + 2 провода, бухта 60м).

Schneider Electric Україна