MCS025 не может быть использован в качестве отдельного модуля контроля синхронизма по следующим причинам:
1. Модуль требует настройки, которую можно осуществить только с помощью ПО SFT2841 и реле Sepam 80 (60) (включает параметры, изображенные на рисунке ниже). Для того, чтобы применить эти настройки, необходима связь модуля MCS025 с реле с помощью кабеля CCA785.
2. MCS025 также требует непрерывного соединения с Sepam 80 (60) для нормального функционирования. Модуль должен быть подсоединен к Sepam при запуске, чтобы загрузить его конфигурацию. Во время работы, если реле отключается от модуля, на нем начинает моргать красный светодиод, указывающий на потерю связи с базовым блоком. В течение нескольких минут MCS025 продолжает работать нормально, но по истечении времени внутреннего таймера красный светодиод начинает гореть постоянно, что сигнализирует о серьезной неисправности MCS025 и о прекращении его работы.
1. Модуль требует настройки, которую можно осуществить только с помощью ПО SFT2841 и реле Sepam 80 (60) (включает параметры, изображенные на рисунке ниже). Для того, чтобы применить эти настройки, необходима связь модуля MCS025 с реле с помощью кабеля CCA785.
2. MCS025 также требует непрерывного соединения с Sepam 80 (60) для нормального функционирования. Модуль должен быть подсоединен к Sepam при запуске, чтобы загрузить его конфигурацию. Во время работы, если реле отключается от модуля, на нем начинает моргать красный светодиод, указывающий на потерю связи с базовым блоком. В течение нескольких минут MCS025 продолжает работать нормально, но по истечении времени внутреннего таймера красный светодиод начинает гореть постоянно, что сигнализирует о серьезной неисправности MCS025 и о прекращении его работы.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна