Какие младшие модели счетчиков электроэнергии Шнейдер-Электрик поддерживают 4-х квадрантный учет энергии (активная и реакивная, принятая и отданная) в 3-х фазной сети 50Гц?
Прежде всего определитесь, какой тип измерений необходим: коммерческий или технический учёт.
Из недорогих счётчиков 4-х квадрантный учет энергии (активная и реакивная, принятая и отданная) в 3-х фазной сети 50Гц есть у следующих приборов:
4-х квадрантные счётчики электроэнергии для коммерческого учёта :
--- iEM3155 (ref. A9MEM3155), класс точности 1,0 по активной и 2,0 по реактивной энергии, (прямое включение в сеть до 63А, монтаж на дин-рейку, все 4 вида энергии и на дисплее прибора, и по интерфейсу связи),
--- iEM3255 (ref. A9MEM3255), класс точности 0,5S по активной и 2,0 по реактивной энергии, (трансформаторное подключение, монтаж на дин-рейку, все 4 вида энергии и на дисплее прибора, и по интерфейсу связи).
--- iON6200 (ref.№ обязательные символы: M6200xxA0x0A0x2P или M6200xxA0x0A0x2R, вместо x надо поставить символы из таблицы выбора в каталоге PowerLogic), класс точности 0,5S по активной и 0,5 по реактивной энергии, (трансформаторное подключение, счётчик щитового монтажа, данные об отданной энергии можно получить только по интерфейсу связи, на дисплей выводятся только значения принятой энергии).

4-х квадрантные счётчики для технического учёта электроэнергии :
--- PM3255 (ref. METSEPM3255), класс точности 0,5S по активной и 2,0 по реактивной энергии, (трансформаторное подключение, счётчик щитового монтажа, все 4 вида энергии и на дисплее прибора, и по интерфейсу связи).
--- PM1200 (ref. METSEPM1200), класс точности 1,0 по активной и 2,0 по реактивной энергии, (трансформаторное подключение, счётчик щитового монтажа, [активная энергия принятая и отданная], [реактивная энергия принятая индуктивная, принятая емкостная, отданная индуктивная, отданная емкостная], все виды энергии и на дисплее прибора, и по интерфейсу связи).

Schneider Electric Україна