Прошу предоставить примеры журнальных данных, записываемых приборами PM850, ION7350, ION7650.
В приложенном архиве "скриншоты" таблиц данных приборов PM850, ION7350 и ION7650.

Здесь почти не представлены гармоники, т.к. гармоники "по-умолчанию" подключены на запись в журналы только у ION (и только общий

Кгармоник).
В любом случае потребуется произвести более углублённую настройку приборов PM и ION.
Настройку можно сделать с помощью бесплатного ПО IONSetup (можно скачать на данном сайте. Слово для поиска: IONSetup ).

Надо отметить, что приборы PM8xx записывают  в журналы значения текущих параметров измерений на момент записи ("срез" параметров),
в то время, как ION'ы могут записывать интервальные средние значения, минимумы и максимумы за настраиваемый интервал времени.
(ION --- это приборы более старшего класса, имеющие гораздо больше возможностей, чем PM).

Для PM850/870 можно настроить запись многих измеряемых параметров, в том числе гармоник до 31-й  .
Для ION7330/7350/7550/7650/8650/8800 --- любых измеряемых приборами параметров,
например для ION7350 возможна запись гармоник до 31-й,
а для ION7550/7650/8650A и B / 8800 A и B запись гармоник до 63-й.

Для проведения глобальных измерений наиболее удобно использовать приборы ION7550 или ION7650.

Для мониторинга, сохранения и анализа параметров наиболее удобно использовать SCADA-систему PME (Power Monitoring Expert).

Schneider Electric Україна

Вкладення
PM850_ION7350_ION7650_screenshots.7z [722.71 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: