Возможна ли установка Masterpact NT, NW выкатного исполнения в шасси с номинальным током, меньшим, нежели номинальный ток самого выключателя? (Например выкатной модуль Masterpact NT12 в шасси NT10)
Касательно Masterpact NT: в пределах номинального тока 1250А возможна установка любого выкатного модуля в любое шасси (например, выкатной модуль NT12 можно установить в шасси NT10). Однако выкатной модуль NT16 можно устанавливать только в шасси NT16), за исключеним установки 4P выкатного модуля в 3P шасси и наоборот.
Это связано с тем, что суппроты для установки кластеров предустановлены в шасси Masterpact NT на заводе-изготовителе и не могут быть заказаны отдельно.
Суппорт для NT02-NT12 позволяет установить только два кластера на одно присоединение, тогда как для NT16 необходимо три.
Доустановка кластеров в шасси Masterpact NT без данных суппортов невозможна.

Касательно Masterpact NW: в пределах номинального тока 2500А возможна установка выкатного модуля в шасси с меньшим номинальным током (например, выкатной модуль NW20 можно установить в шасси NW16), при этом в ряде случаев в шасси должно быть доустановлено определенное число кластеров (определяется в соотвествии с таблицей в приложении), так же может потребоваться замена выводов шасси (см. приложение).
Установка выкатного модуля NW32 в шасси NW25 невозможна, т.к. шасси для NW32 и NW25 внутри отличаются:
внутренние выводы для установки кластеров в NW32 имеют больший размер, нежели в NW25. Т.е. на внутренние выводы в шасси NW25 физически не может быть установлено необходимое для NW32 количество кластеров.
Аналогично, выкатной модуль NW20L1 нельзя установить в шасси NW16L1.
Установка выкатного модуля NW40 в шасси NW32 возможна при условии доустановки класстеров и замены выводов шасси.
Наглядно Вы можете увидеть это в приложении.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Masterpact NW - clastery.pdf [182.65 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: