Щит Mini Kaedra 13977, 6 модулей. Какие варианты шинок N, PE можно предложить для этого щитка?
Комплектация клеммниками указана в приложении, также, там указаны каталожные номера. Для щита 13977 6 модулей 18мм лучше использовать клеммник с 4 отверстиями ( 2х10+2х16мм) 13575. Крепится на задней стенке щита защелкиванием. 13576 Крепится на задней стенке щита винтами. Стр. 50, 75 каталога Kaedra и инструкция в приложении.

Schneider Electric Україна

Вкладення
INSTR_307236V.pdf [2.36 MB]
Attachm.rar [265.87 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: