Вопрос (Проблема):
Соответствует ли продукт линии M340 спецификации "Finger Safe" или IEC 60529?
Серия/Окружение/Версии:
M340, "Finger Safe", IEC60529
Решение:
IEC 60529 является стандартом для Ingress Protection - IP. Линейка продуктов M340 соответствует классу защиты IP20, который считается "Finger Safe".
Соответствует ли продукт линии M340 спецификации "Finger Safe" или IEC 60529?
Серия/Окружение/Версии:
M340, "Finger Safe", IEC60529
Решение:
IEC 60529 является стандартом для Ingress Protection - IP. Линейка продуктов M340 соответствует классу защиты IP20, который считается "Finger Safe".