Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Can the Altivar ATV312 Drives do single phase 110 VAC input?

Issue:
ATV312 single phase 110 VAC input

Product Line:
ATV312 Drives

Environment:
All serial numbers for ATV312 Drives

Cause:
N/A

Resolution:
No it cannot. The drive can only do 208/230 VAC single-phase on the single phase input rated drives that have the M2 suffix..