ATV212: как корректно реализовать шину Modbus RTU при подключении при помощи разъема RJ-45 ПЧ?
Для корректной реализации шины Modbus RTU необходимо иметь терминаторы на обоих концах шины.

Пример корректной реализации показан на нижеприведенном рисунке:

















Спецификация устройств приведена ниже:



Замечание по использованию встроенного терминатора: учтите, что этот терминатор подключается только между клеммами А и В Open Style коннектора. К контактам 4 и 5 разъема RJ-45 этот терминатор не подключается.

Использовать этот терминатор для шины Modbus RTU не рекомендуется, поскольку стандарт Modbus RTU предписывает использование в качестве терминаторов последовательно соединенные резистор 120 Ом и конденсатор 1 нФ.
Как правило, данный терминатор используется для реализации шины BACNet.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: