Снят ли с производства Sepam2000? Замены?
Вопрос: Снят ли Sepam 2000 с производства? Какие возможны замены?

Среда/Окружение/Версии: Sepam 2000, Sepam 80, Micom P633, P643

Решение: Sepam 2000 снят с производства и запасные части невозможны для заказа. Вместо Sepam 2000 на замену подходит серия Sepam 80. Для замены Sepam D32 (защита трехобмоточного трансформатора) - подойдут устройства серии MiCOM P633, или Р643. Для замены Sepam 2000 на Sepam 80 существует специальный комплект адаптации, который позволяет заменить устройство, не перемонтируя вторичные цепи. Специального референса у этого комплекта не существует, так как типов Sepam 2000 много, и для каждого случая требуется отдельная проработка решения. В случае необходимости замены необходимо обратиться в ЦПК. Так как это проектное решение, а готовых вариантов для замены нет, по каждому случаю будет отдельный проект.

Schneider Electric Україна