ATV212: выбор двух скоростей сухими контактами - как настроить ПЧ?
Нужно сделать следующее:
- установить перемычку F-P24;
- первый релейный выход должен замыкать P24-R;
- второй релейный выход должен замыкать P24-RES.
Режим работы логики должен быть SOURCE.
Сбросьте ПЧ на заводские настройки (TYP=3).
Введите данные двигателя.
Тепловой ток (параметр THR) установите на номинальный ток двигателя.
Настройте параметры:
F111= 2
F112= 6
F113= 7
Sr1=значение 1 скорости;
Sr2=значение 2 скорости.
При замыкании первого релейного выхода (второй разомкнут) ПЧ будет работать на скорости Sr1.
При замыкании второго релейного выхода (первый разомкнут) ПЧ будет работать на скорости Sr2.


В случае возникновения вопросов по настройке - просьба обращаться в Центр поддержки клиентов (письмо на ru.ccc@schneider-electric.com, в теме "технический вопрос" либо по телефону 8 800 200 64 46).













Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: