ATS48: как отключить тепловую защиту двигателя?

Для активизации тепловой защиты двигателя необходимо установить параметр ITH (меню Pro) на значение, отличное от OFF. Нужно выбрать класс защиты согласно стандарту IEC60947-4-2.

Для отключения тепловой защиты двигателя необходимо установить параметр ITH (меню Pro) на значение, равное OFF.
Тепловая защита двигателя осуществляется стартером на основе вычисления изменения температуры двигателя вследствие протекающего тока.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: