Пассивные фильтры VW3A46xxx: как подключить контактор для исключения перенапряжений при малых нагрузках?
Пассивный фильтр позволяет уменьшить гармоники тока до уровня THDi менее 16%, 10% или 5% (в зависимости от типа пассивного фильтра).

Реактивная мощность увеличивается при работе на холостом ходу или при небольшой нагрузке.
Для снижения этой реактивной мощности конденсаторы фильтра могут быть отключены с помощью ПЧ. Для этого необходимо управлять контактором с помощью релейного выхода ПЧ при значении тока двигателя меньше 10 % номинального тока ПЧ.

Схема подключения приведена в Руководстве по установке пассивного фильтра:

https://schneider-electric.box.com/s/713d5192gyfpkifi94orxq7l3cxtkcix




































Для управления контактором необходимо настроить реле ПЧ на функцию Cta с уровнем тока Ctd ([1.3 SETTINGS] (SEt-)/Ctd), равное 10 % номинального тока ПЧ ([1.5 INPUTS / OUTPUTS CFG] (I-O-)/r2-/r2=Cta).

Клеммы А/В используются для контроля теплового состояния пассивного фильтра. Подключите их как показано на схеме. Дискретный вход должен быть сконфигурирован на внешнюю неисправность ([1.8 FAULT MANAGEMENT] (FLt-)/подменю Etf-).

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: