Пассивные фильтры VW3A46xxx: есть ли встроенная тепловая защита?
Пассивный фильтр позволяет уменьшить гармоники тока до уровня THDi менее 16%, 10% или 5% (в зависимости от типа пассивного фильтра).

Схема подключения приведена в Руководстве по установке пассивного фильтра:

https://schneider-electric.box.com/s/713d5192gyfpkifi94orxq7l3cxtkcix




































Клеммы А/В используются для контроля теплового состояния пассивного фильтра. Подключите их как показано на схеме. Дискретный вход должен быть сконфигурирован на внешнюю неисправность ([1.8 FAULT MANAGEMENT] (FLt-)/подменю Etf-).

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: