PM810_PM820_PM850_PM870_Как изменить количество значащих цифр при выводе мощности на дисплей прибора и по Modbus ?
Пример ситуации:
PM820MG отображаются
измеряемые величины: P=1,05 МВт, Q=0,00 МВАр, S=1,05 МВА.
По цифровому каналу RS-485 (протокол MBRTU), считываются соответствующие
показания: P=1050 кВт, Q=0 кВАр, S=1050 кВА.
Вопросы:
1) Каким образом возможно изменить единицы измерения показаний с МВт на
кВт, отображаемые на мониторе прибора PM820MG?
2) Каким образом можно получить более точные данные по цифровому каналу
связи, так как получаемые данные соответствуют десяткам кВт?

Ответ:
Для изменения количества значащих цифр и единиц измерения
в приборе есть специальная настройка шкалирования.
Для настройки этого параметра можно использовать программу IONSetup .
(программу можно скачать с нашего сайта:
https://www.se.com/ww/en/product-range/61461-ion-setup-3-0/?parent-category-id=4100&parent-subcategory-id=4165
)
Краткая инструкция по настройке шкалирования в приложенном файле.
(Инструкция для прибора PM850, но они верна для всех приборов серии PM8xx ).

Для разрешения ситуации в приведённом примере с PM820 рекомендуемое значение PowerScale = 0.1.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Scaling instruction of power PM850 by IONSetup.pdf [365.52 KB]