Как я могу обновить SoMachine до версии SoMachine 4.1 SP1.2?
Вопрос (Проблема):
Как я могу обновить SoMachine до версии SoMachine  4.1 SP1.2?

Серия/Окружение/Версии:
SoMachine  4.1 SP1.2,  Vijeo Designer до V6.2​​​​​​​

Решение:
Действия по установке SoMachine v4.1 SP1.2.
1.Установите SoMachine v4.1 SP1. Требуется полная установка ПО.
2.Используя Schneider Electric Software Update (SESU) обновите ПО до версии SoMachine 4.1 SP1.2.
3.Используя Schneider Electric Software Update (SESU) обновите ПО Vijeo Designer до V6.2 SP3.1
Примечание:
Vijeo Designer v6.2 SP3.1 используется с SoMachine V4.1 SP1.1 и SP1.2.
Vijeo Designer v6.2 SP3 не может быть установлен для использования с SoMachine V4.1 SP1 и предыдущих версий.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: