PM51/53xx meters are provided with a feature by which user can select the Date format .Date/month and year. The Available options are MM/DD/YY, YY/MM/DD, DD/MM/YY.The format selection is accessible from
Set up -->HMI --> Regional Setting menu
The Date format is applicable for DOM as well as Time related parameters.
The meters produced till 31st Dec 2015, there is a conflict for the DOM displayed and the format selected. The actual relation for these are provided in the below table.
An example for DOM 28th Dec 2015 is illustrated below
Note : The issue is been solved by correcting the production Tool. All meters manufactured from 7th Jan 2016 onwards will not have this issue and DOM will match with the Date format selected
Set up -->HMI --> Regional Setting menu
The Date format is applicable for DOM as well as Time related parameters.
The meters produced till 31st Dec 2015, there is a conflict for the DOM displayed and the format selected. The actual relation for these are provided in the below table.
Format Selected | DOM displayed on HMI |
MM/DD/YY | YY/MM/DD |
YY/MM/DD | DD/YY/MM |
DD/MM/YY | MM/YY/DD |
An example for DOM 28th Dec 2015 is illustrated below
Format Selected | DOM on HMI | Actual |
MM/DD/YY | 15/12/28 | 12/28/15 |
YY/MM/DD | 28/15/12 | 15/12/28 |
DD/MM/YY | 12/15/28 | 28/12/15 |
Note : The issue is been solved by correcting the production Tool. All meters manufactured from 7th Jan 2016 onwards will not have this issue and DOM will match with the Date format selected
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.