ATV600: возможно ли подключить PTC-сенсоры, установленные на взрывозащищенном двигателе, к ПЧ ATV600?
PTC-сенсоры, установленные на двигателе для защиты от перегрева, подключить к ПЧ ATV600 возможно.

Для этого нужно использовать аналоговые входы, сконфигурированные должным образом - как показано ниже.

Надо задать в меню Входы\выходы  режим работы аналогового входа. После этого нужно активировать тепловую защиту.



































Схема подключения показана ниже:
















Однако для взрывозащищенного двигателя, установленного во взрывоопасной зоне, такую схему использовать нельзя.

Нужно использовать схемы, приведенные в Altivar Process 600/900 ATEX manual For applications in explosive gas atmosphere or in the presence of combustible dust:

https://schneider-electric.box.com/s/ir85e6xavbqabp9ocj6dv37rt3116gu1




Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: