Как с помощью Com'X (Com'X200/Com'X210/Com'X510) сохранять данные измерений энергии приборов PowerLogic (с интерфейсомRS485) с удалённого объекта на компьютере, подключенном к сети Internet?
Это достаточно несложно осуществить.
Необходимо подключить прибор PowerLogic (PM, iEM, ION) по интерфейсу RS485 к порту RS485  Com'X200/210/510.
Со страниц встроенного в Com'X200/210/510 сайта произвести настройку Com'X200/210/510 на сохранение данных измерений прибора PowerLogic (в соответствии с руководством по Com'X200/210/510 и по соотвествующей модели прибора PowerLogic ).
Com'X200/210/510 должен быть соединён по проводной сети Ethernet (либо по wi-fi, при наличии у Com'X200/210/510 опционального модуля wi-fi) с каким-либо маршрутизатором/шлюзом Internet . (Потребуется договорённость с провайдером интернета на месте установки Com'X200/210/510).
Кроме того, возможна отправка данных по сети сотовой связи GSM при наличии у Com'X200/210/510 опционального GPRS-модема.
(Потребуется договорённость с провайдером сети GSM в районе установки Com'X200/210/510).

Для сохранения данных можно использовать облачные сервисы Шнейдер-Электрик (платная услуга),
а можно настроить бесплатный ftp- или http- сервер и получать данные в виде *.csv- файлов на удалённом компьютере.
(Потребуется договорённость с провайдером интернета (по месту расположения компьютера) для предоставления получающему компьютеру (с ftp- или http- сервером) выделенного ip-адреса интернет).
Либо можно настроить отправку этих данных на адрес электронной почты .

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: