Перевод тепловыделения из BTU/час в Watt
Британская тепловая единица (британская термическая единица, BTU, англ. British thermal unit) — единица измерения тепловой энергии в английской системе мер. В настоящее время используется в основном в англоязычных странах вместо калории как единица количества теплоты[1], а также при обозначении тепловой мощности (BTU/час) тепловых и холодильных установок; в других сферах её заменила единица системы СИ — джоуль.

BTU определяется как количество тепла, необходимое для того, чтобы поднять температуру 1 фунта воды на 1 градус Фаренгейта, и, тем самым, тесно связан с калорией (1 BTU ≈ 252 cal). Существует несколько альтернативных определений BTU, различающихся определениями калории; значение BTU в разных определениях может отличаться на величину до 0,5 %.

Наиболее известным примером использования данной единицы в России является использование связанной единицы BTU/час (BTU/h). Эта единица тепловой мощности используется в спецификациях техники, предназначенной для кондиционирования воздуха в помещениях.

Соотношения между BTU/час и другими единицами:

1 кВт ≈ 3412 BTU/ч
1000 BTU/ч ≈ 293 Вт

Калькулятор для вычисления, можно найти в открытых источниках.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: