Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What type of MIB file Sepam SNMP implementation utilizes?
Sepam SNMP implementation utilizes the industry standard MIB2 which provides information about the ACE850 communication module. ACE module only supports MIB2 because the information it provides is pretty basic which is why it does not require any MIB file. Please see the attachment for the list of information being provided.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Sepam SNMP Configuration.pdf [65.5 KB]