ATV212: настройка для режима ПИД-регулятора при задании по коммуникационной шине

Приведены основные настройки для системы регулирования давления.

При подключении датчика давления (выход 4..20 мА) к входу VIA (ток) производится следующее преобразование сионала обратной связи:

сигнал давления (диапазон измерения датчика: 0.. Р макс) преобразуется в токовый сигнал 4..20 мА.

Далее в ПЧ происходит преобразование согласно парамерам F201..F203/F202..F204.



Для 4..20мА нужно установить: F201=20, F203=100.

F202, F204 нужно задать соответственно диапазону сигнала задания давления.  Если задание происходит по шине:
запись значения уставки в FA01, диапазон [0..FH]/единица 0.01),

то нужно настроить: F202=0, F204=FH (значение FH = 50/заводская настройка).

При таких настройках можно составить пропорцию:
значению [Р макс]                                               соответствует 50;
уставке давления [P заданное]                           соответствует Х.

Отсюда Х (числовое значение, которое нужно передать по коммуникационной шине в ячейку FA01) может быть вычислено:

X = [P заданное] * 50 / [Р макс] * 100 .

Умножение на 100 необходимо потому, что размерность FA01 = 0.01 (т.е. при записи в эту ячейку значения 1000 оно будет интерпретироваться в ПЧ как 10).

Для справки см. ATV212_Modbus_manual_EN_S1A53844_02.pdf:
https://schneider-electric.box.com/s/dak09i7c7ukyqkmbmm5x

Значение уставки не сохраняется в энергонезависимой памяти.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: