Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
How and where to use hardware kit HRB73195 that is supplied with PM5100/PM5300?
Issue:
The installation technician may be confused as to what the HRB73195 kit supplied with the PM 51XX/53XX is used for

Product:
PM5000 Series Meters

Environment:
Meter Installation

Resolution:
This is a Modbus RS-485 line terminating resistor and is only installed on the last meter of the daisy chain.


Schneider Electric Україна

Вкладення
HRB73195_Hardware kit.JPG.jpg [1.77 MB]