Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Do the CSH120 and CSH200 CTs work with VAMP relays?
Product Line
VAMP

Resolution
Yes, the CSH120 and CSH200 core balance CTs will work on the VAMP relays so long as the CT inputs are the 1A / 0.2A input option.

Note:  See attachment for instructions on using the CSH CT's with the VAMP relays.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Using-CSH120-with-VAMP-protection-relay-range.pdf [115.55 KB]