Вопрос (Проблема):
Есть ли способ запустить / остановить Modbus TCP IO Scanner в Somachine для M251?
Серия/Окружение/Версии:
Somachine, M251
Решение:
Да, в библиотеке IOScanner Somachine Modbus есть два функциональных блока, называемых IOS_STOP и IOS_START, которые остановят / запустят IO Scanner.
Есть ли способ запустить / остановить Modbus TCP IO Scanner в Somachine для M251?
Серия/Окружение/Версии:
Somachine, M251
Решение:
Да, в библиотеке IOScanner Somachine Modbus есть два функциональных блока, называемых IOS_STOP и IOS_START, которые остановят / запустят IO Scanner.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.