ATV600: сброс ошибки SLF1 по Modbus RTU
Сбросить ошибку по коммуникационной шине возможно только в случае, если активный канал управления назначен на эту шину. В частности, для сброса ошибки по Modbus нужно назначить активный канал управления на Modbus.

Сброс ошибки производится битом командного слова CMD (записью 1 в бит командного слова).
Для профиля I-O (параметр Меню Complete settings CSt-/​[Command and Reference]/[Control Mode] CHCF = [I/O profile] ) нужно настроить конфигурируемый бит CMD:
например, для настройки бит7 CMD нужно настроить функцию сброса ошибки следующим образом:

[Complete settings] [Error/Warning handling] [Fault reset]
[Fault Reset Assign] rSF = CD07.

Для профиля DriveCom (параметр Меню Complete settings CSt-/​[Command and Reference]/[Control Mode] CHCF = [Not separ.] или [Separate]) сброс производится записью 1 в бит7 командного слова. Настраивать параметр [Fault Reset Assign] rSF не нужно.

Для сброса ошибки нужно передать на ПЧ последовательность команд (запись в CMD):

0     --> CMD
80h --> CMD

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: