SoMove: какой кабель нужно использовать для соединения ПО с ПЧ Altivar Process?

Для ПЧ Altivar Process возможно установить соединение по протоколу Modbus TCP с использованием патч-корда ("прямой", т.е. не кроссовый, коммутационный кабель, который обычно используется для подключения компьютеров в сеть Ethernet).

Вы можете понять - "прямой" или "кроссовый" кабель - посмотрев на разъемы кабеля:



Прямой кабель имеет следующую цветовую маркировку:
























или такую:























Схема кабеля изображена ниже (STRAIGHT-THRU):















Справа изображен кроссовый кабель (CROSSOVER).

Требования к кабелю приведены в Руководстве по встроенному ethernet ATV Process (Altivar_Process_Embedded_Ethernet_Manual).
Выдержка из этого Руководства:

  • минимальная категория Cat 5e;
  • используйте провод для выравнивания потенциалов;
  • разъем RJ45;
  • экран: заземление с обоих сторон;
  • витая пара;
  • кабель: 8 x 0.25 mm² (8 x AWG 22);
  • используйте кабели заводского изготовления для того, чтобы избежать ошибок при монтаже кабеля;
  • максимальная длина кабеля на сегмент = 100 м.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: