ATV61: размерность потребляемой мощности IPHR
Параметр IPHR имеет размерность, которая зависит от значения потребленной энергии.
При IPHR < 65535 Wh, размерность - Wh (Вт*час).
При достижении 65535 Wh, размерность меняется на KWh (кВт*ч). ПЧ выводит на дисплей 65 KWh.
При достижении 65535 KWh размерность меняется на MWh (МВт*ч) и ПЧ индицирует 65 MWh.

Размерность (Wh/kWh/MWh) может быть определена по битам 8 и 9 параметра UNT: bit 8 + bit 9 = unit of IPHR: 0 = Wh, 1 = kWh, 2 = MWh

Вы можете сбрасывать счетчик электроэнергии, не допуская перехода значения более 65535 KWh.

Сброс может быть произведен программно по коммуникационной шине по протоколу Modbus RTU.

Для сброса IPHR нужно записать в параметр RPR значение 5:

RPR Reset counters command 16#0C30 = 3120


Reset: RPR 0 [No] (nO)
1 [reset kWh] (APH)
2 [rst. runtime] (rtH)
3 [rst runtim I] (rtHI)
4 [rst. P On t.] (PtH)
5 [kW/h Reset] (IPHr)
6 [kW/h Reset] (IPH)
64 [Reset all] (ALL)



















Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: