Устройства плавного пуска (УПП) ATS48 не предназначены для применения при агрессивных условиях окружающей среды. Производятся модификации ATS48 с дополнительным покрытием силовой платы (в конце референса должно быть S338 - ATS48C21YS338), однако сертификата согласно стандарту IEC 60721-3-3 для этих модификаций нет.
Примечание: стандарт IEC 60721-3-3 определяет допустимые концентрации различных веществ, которые оказывают агрессивное (разрушающее) воздействие на конструктивные элементы ATS48.
Примечание: стандарт IEC 60721-3-3 определяет допустимые концентрации различных веществ, которые оказывают агрессивное (разрушающее) воздействие на конструктивные элементы ATS48.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна