ATV900: слоты для карт расширения - для чего нужен модуль VW3A3800?

Модуль VW3A3800 используется для организации дополнительного слота в ПЧ ATV900.

Руководство по установке:

https://schneider-electric.box.com/s/aiwdzjdvijnpm9fvy5kg3am4rhissttf

Altivar 600/900 Process имеет два слота для установки карт расширения:

  • Слот A (правый)
    • Коммуникационные модули
    • Дополнительный модуль Advance Ethernet (только для ATV600): VW3A3720, VW3A3721
    • IO Extension Module (VW3A3203)
    • IO Relays (VW3A3204)
  • Слот B (левый)
    • IO Extension Module (VW3A3203)
    • IO Relays (VW3A3204)
    • Encoder Module (только для ATV900)
  • Слот C (верхний)  (при использовании VW3A3800 - только для ATV900)
    • IO Extension Module (VW3A3203)
    • IO Relays (VW3A3204)
    • Safety option “basic” (VW3A3801)
    • Safety option “premium” (VW3A3802)

Нельзя использовать одинаковые карты расширения дважды!
Только одна коммуникационная карта может быть установлена!

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: