ATV600: особенности управления по Modbus: старт клеммник/ задание Modbus
Если настроить ПЧ ATV630 для управления с клеммника и задания частоты по Modbus:

- сброс ПЧ на заводские настройки;
- ввод параметров двигателя;
- автотюнинг;
- настройка каналов задания и управления:
[Complete settings] [Command and Reference]
[Control Mode] CHCF = SEP (раздельные каналы управления и задания)
[Cmd channel 1] Cd1 = Ter (клеммник)
[Ref Freq 1 Config] Fr1 = Modbus
- настройка адреса Modbus и коммуникационных параметров;

то при подаче 24 В на DI1 ПЧ останется в состоянии READY (режим логики SOURCE).

После записи задания частоты в ячейку LFR:
LFRRef Frequency16#2136 = 8502

и последующей подачи 24 В на DI1 ПЧ перейдет в состояние RUN, т.е. произойдет запуск.

При включении ПЧ ячейка LFR не содержит никакого значения. Необходимо записать задание на частоту (инициализировать). После этого возможен старт ПЧ.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: