ATV610: сброс аварии "недонапряжение" USF - как происходит?
Уровень срабатывания защиты по недонапряжению определяется параметром USL:
[Complete settings] [Error/Warning handling] [Undervoltage handling]
[Undervoltage Level] USL

Диапазон значений параметра USL зависит от значения параметра URES:
[Complete settings] [Error/Warning handling] [Undervoltage handling]
[Mains Voltage] UrES

При URES=380 диапазон изменения параметра USL составляет 190...212 V.
При URES=415 USL не может быть изменен и составляет 212 В - см. таблицу ниже.

Сброс аварии USF производится при восстановлении напряжения на звене постоянного тока выше значения 360 В (USFH), что соответствует напряжению переменного тока 255 В.

VdcVMains AC (=VDC / √2)ОписаниеКод ошибки
770 V544 VOvervoltage threshold after charging and during operationOBF
720 V509 VSwitch-on value for auto ramp function .(without braking unit)BRA
700 V495 VOver-voltage level, during charging processOSFH
690 V488 VLevel for overvoltage resetOSFL
586 V415 VNominal rated voltage levelUNL
360 V255 VCharging circuit closed, under voltage ride through levelUSFH
300 V212 VUndervoltage shut-down (charging circuit active)USFL
268 V190 VSupply of electronics activeUSFL_low
5 V4 VPreload capacitor error

Также читайте ответы на часто задаваемые вопросы на сайте (в строке поиска вводите ATV610).

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: