Sepam - DSM front displays for Series 20, 40, 60, and 80. Are the new displays with USB ports compatible with older Sepam relays?
References to order the display replacement kits have not changed, and they can be found in the Sepam user manuals.
These newer display boards with USB ports are fully compatible with all older Sepam relays. So, for example, if you have a Sepam relay that was manufactured in 2009, and you need to replace the DSM because it has failed. You can go ahead to order a replacement DSM display board.
If your relay was originally delivered with the round mini-DIN port, then you may need to order a CCA784 USB connection cord. The reference to order this cable is given in all of the Sepam 20/40/60/80 user manuals.
AEDL3
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.