ATV212: погодозависимое регулирование давления
ПЧ ATV212 используется для регулирования давления вместе с датчиком давления в контуре рециркуляции отопительного котла. Как сделать изменение уставки давления в зависимости от температуры на улице?

Для ПЧ ATV212 подключить датчик температуры для изменения уставки давления нельзя. Но прежде всего проверьте настройки ПЧ.
Должен быть настроен ПИД-регулятор регулирования и режим засыпания/пробуждения.
При увеличении уличной температуры большинство потребителей в тепловом контуре отключаются своими термостатами. ПИД-регулятор ПЧ реагирует на это понижением частоты вращения. При выходе на минимальную частоту ПЧ может (если настроен режим сна) отключить насос. При открытии термостатического клапана давление в контуре упадет и ПЧ включится опять.

Таким образом, подключать датчик температуры не нужно.

Проверьте настройки ПЧ:

Следующие параметры должны быть изменены для режима ПИД-регулятора:

Датчик давления: P24 - VIA, VIA режим: I.

TYP=3
F201=20
F360=1
FMOD=3
F633=18
F644=4

LL = минимальная частота вращения насоса (для ЭЦВ не менее 30 Гц! см. паспорт насоса);
F256= 30 - время работы на частоте LL, после чего ПЧ "засыпает";

Если частота LL = 0 Гц, то засыпания не будет.

Задание давления: кнопками вверх/вниз, потом нажатие ENT.
Диапазону чисел LL..UL соответствует диапазон измерения датчика давления.
Пример: датчик 10 бар, LL= 30 - диапазону 30..50 соответствует 0..10 бар.
Для задания давления 5 бар установите значение 40 и нажмите ENT.

Вы можете задать давление, ориентируясь на показания манометра (если он есть). При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ установите нужное давление и нажмите ENT для сохранения заданного давления в энергонезависимой памяти.

Для пробуждения настройте параметр F393: менее значения F393 происходит пробуждение ПЧ.
Пример: F393 = 35 - при давлении 2.5 бар ПЧ перезапустит насос.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: