ATS48: необходимость контактора на входе Altistart 48
Вопрос:

Во всех рекомендуемых схемах включения устройства плавного пуска Altistart48 присутствует контактор (установлен после автоматического выключателя и перед Altistart 48). Скажите - наличие данного контактора принципиально или можно управлять Altistart48 и без него?

Ответ:
Если не будет контактора, то при возникновении аварийной ситуации нельзя будет снять входное напряжение с УПП (при помощи контактов R1, сконфигурированного на "Исправность") и защитить двигатель. Например, если произошло сваривание контактов байпасного контактора, то отключить двигатель от сети невозможно. Для этого требуется сетевой контактор.
Также в случае возникновения короткого замыкания без сетевого контактора невозможно обеспечить координацию 1 или 2 в соответствии с стандартом IEC 60947-4-1/2.
О координации читайте:
"ATS48: координация 1/ координация 2".

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: