ATS22: координация 2 - возможна ли?
Стандарт IEC 60947-4-1/2 определяет два типа координации:
тип 1;
тип 2.
Выбранный тип координации определяет затраты на восстановление работоспособности оборудования в случае короткого замыкания на выходе стартера.

Координация типа 2: в случае короткого замыкания никакого повреждения и разрегулирования не допускается. Пусковое оборудование должно быть работоспособным после устранения к.з. Отключение от источника питания после аварии должно сохраняться. Спайка контактов сетевого контактора допускается при условии, что их можно будет легко разъединить (для разъединения достаточно отвертки или нескольких включений/выключений контактора).
Координация типа 1: гальваническая развязка, обеспечиваемая выключателем, должна сохраняться и все элементы, кроме контактора, должны оставаться работоспособными.

Координация типа 2 применяется для производств, где время восстановления работоспособности оборудования является критическим.

ATS22 поддерживает только координацию типа 1.

В Каталоге ATS22:

https://schneider-electric.box.com/s/z876dnsk31rp6gecnov2uy7ex5zfadbp

стр.20
есть обозначение типа координации для указанной схемы:
Устройства плавного пуска и торможения Altistart 22
Трехфазное напряжение питания 400...440 В
Координация типа 1

Схема, которая приведена на этой странице, состоит из автоматического выключателя и сетевого контактора. Катушка контактора должна быть запитана через реле УПП, на которое назначена функция ИСПРАВНОСТЬ (trip).
См.
https://schneider-electric.box.com/s/bcagnyrovwav5reezu9p20ttwc8i1v8n
стр.38
Эта схема соответствует типу координации 1.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: