ATV600: диапазон регулирование скорости
Диапазон регулирования скорости ПЧ ATV600  составляет 1:100, то есть при номинальной частоте двигателя 50 Гц ПЧ способен регулировать скорость при нагружении номинальным моментом при частоте 50:100 = 0,5 Гц.
Пример: двигатель с номинальной скоростью вращения 1460 об/мин. ПЧ ATV600 обеспечивает регулирование скорости в диапазоне 15..1500 об/мин.
Закон управления - разомкнутый, то есть без энкодера. Энкодер подключить к ATV600 невозможно.
Точность регулирования:
● по скорости (при изменении момента от 0.2Tn до Tn, где Tn - номинальный момент двигателя)
  • +/-10% от скольжения двигателя.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: