Как по каталогу определить значение предельной отключающей способности автоматических выключателей серии Acti9 при использовании 2Р автоматического выключателя с подключением Рh/N?
Для определения предельной отключающей способности 2-х полюсных АВ серии Acti9 при подключении фаза/нейтраль в сети с напряжением 400В линейное/230В фазное необходимо пользоваться графой соответствующей таблицы в каталоге:
Ph/Ph (2P, 3P, 4P) для напряжения 220 - 240 В. Прикладываю фрагмент такой таблицы для iC60N с выделением нужного столбца.
Например, для автоматического выключателя A9F79210 значение Icu при подключении фаза/нейтраль и фазном напряжении 230В
составит 20кА согласно МЭК/EN 60947-2.
При этом схема подключения должна быть выполнена как показано на рисунке ниже.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Фрагмент каталога Acti9 iC60.pdf [538.22 KB]
Схема подключения Acti9 2p.png [12.14 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: