Какие есть рекомендации по применению расцепителей напряжения MN и MX в схемах управления Compact NSX со стандартным мотор-редуктором?
Расцепители напряжения (минимального напряжения MN и независимый MX) могут применяться в схемах управления совместно со стандартным мотор-редуктором Compact NSX.
Это позволяет расширить возможности  системы управления автоматическими выключателями.
Расцепители напряжения позволяют выполнять блокировку включения АВ и значительно сокращают время отключения аппарата (50мс по сравнению
с 600мс мотор-редуктора). С другой стороны механическая износостойкость аппарата при частом отключении расцепителем напряжения сокращается на 50% процентов.
Применение расцепителей напряжения однозначно необходимо при реализации внешних систем защиты которые должны отключать АВ и блокировать его повторное включение.
Также применение расцепителей напряжения можно рекомендовать в схемах управления энергоснабжением и АВР для увеличения быстродействия и предотвращения
ошибочных переключений обслуживающим персоналом.
Для обеспечения правильной работы расцепителей напряжения совместно с мотор-редуктором необходимо знать особенности их работы и выполнять ряд условий:
-  при отключении АВ расцепителем напряжения он переходит в положение TRIP (расцеплено). Возврат из этого положения в положение Отключено
выполняется мотор-редуктором (с одновременным взводом пружин) в режиме работы мотор-редуктор "Auto" или вручную рукояткой взвода пружин в режиме
работы мотор-редуктора "Manual". При разработке схемы управления необходимо обоснованно выбрать режим возврата мотор-редуктора в исходное положение.
Возможные стандартные схемы управления приведены в Каталоге (см. фрагмент во вложении). Для схем управления где расцепители напряжения используются
в основном для ускорения переключений и предотвращения несанкционированного ручного управления АВ (например АВР) можно рекомендовать использовать Автоматический возврат.
Для схем где расцепители напряжения используются для отключения АВ внешними защитными реле (например Vigirex или Vigilohm) - Дистанционный или Ручной.
- для схем управления где используется Автоматический или Дистанционый возврат необходимо обеспечить электрическую блокировку команды включения через
мотор-редуктор при наличии активной команды отключения через расцепитель (например с помощью промежуточного реле).
Команда отключения через расцепитель напряжения имеет приоритет перед любой командой включения, при попытке включения АВ в схеме с мотор-редуктором
это приведет к разрядке пружин привода без замыкания контактов и переходу аппарата в положение "TRIP". В режиме работы мотор-редуктора "Auto" в этом случае мотор-редуктор
начинает циклическую работу (TRIP-взвод пружин-попытка включить) до выхода из строя из-за перегрева двигателя и разрушения механики.
- при использовании расцепителей минимального напряжения необходимо учитывать возможность отключения АВ при кратковременной просадке напряжения.
При отсутствии напряжения в цепях управления в данном случае включение аппарата будет невозможно. Блоки задержки срабатывания для расцепителей MN
могут обеспечить защиту от ложных срабатываний при кратковременных отключениях или провалах напряжения не более 200мс.
- независимые расцепители MX могут непрерывно находится под напряжением для обеспечения блокировки выключателя в отключенном положении.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Compact NSX - MT - connection circuit diagrams.pdf [88.97 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: