ATV600: ATV630C13N4/ATV630C16N4 + sinus фильтр - особенности подбора и настройки ПЧ

При подборе для ATV630C13N4/ATV630C16N4 синусного фильтра VW3A5407:



























http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=VW3A5407

частота коммутации ПЧ должна быть минимум 4 кГц.

Заводское значение частоты данных ПЧ составляет 2.5 кГц. Поэтому при подборе двигателя нужно учитывать derating, то есть снижение мощности ПЧ.

В Каталоге в разделе Синусные фильтры есть указание :

При использовании в «нормальном» режиме работы номинальная мощность преобразователя частоты уменьшается на один типоразмер, в том числе при минимальной частоте коммутации 4 кГц.
Например, ATV630C16N4 может управлять двигателем 132 кВт, а ATV630C13N4 - двигателем 110 кВт

Для более точного подбора ПЧ для конкретного двигателя используйте график derating'а из Руководства по установке с учетом типа установки и температуры окружающего воздуха:
























Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: