ATV212: пример настройки местного/автоматического режимов
автомат: ПЛК управляет и задает частоту по Modbus RTU
местный: кнопка ПУСК/СТОП с фиксацией, подключение: F-P24
задание частоты с панели ПЧ
Защита от сухого хода, НЗ контакт, включен последовательно с кнопкой ПУСК/СТОП.

Кнопка сброса аварии: без фиксации, НО контакт. Подключение: RES-P24.

Параметрирование:
TYP=3
F803 time-out
F807 = 0 (выбор порта)

FMOD=3
(CMOD=0)

ПЛК должен записывать в CMD (FA00h) команду СТАРТ с установленными бит14 и бит15: C400h = START, C000h = STOP.
Задание частоты: FA01h, единица измерения 0,01 Гц.

При подаче питания на ПЧ - до поступления команды по Modbus управление происходит в местном режиме. При нажатой кнопке ПУСК/СТОП и при неактивной защите от сухого хода (НЗ контакт последовательно с контактом ПУСК/СТОП) ПЧ отрабатывает задание по частоте с панели ПЧ (задание кнопками вверх/вниз, сохранение в энергонезависимой памяти нажатием ENT).
При поступлении команды по Modbus ПЧ переходит в автоматический режим.
При непоступлении команды по Modbus в течение времени F803 (time-out) ПЧ аварийно отключается с кодом ERR5 (RJ-45 порт) или ERR8 (порт клеммник).
При нажатии кнопки СБРОС АВАРИИ авария сбрасывается и ПЧ при нажатой кнопке ПУСК/СТОП работает на частоте, заданной с панели ПЧ.


Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: