Как настроить подключение панели оператора Magelis к смарт фону с приложением Vijeo Designer Air по беспроводной сети?
В Vijeo Designer Air нужно указать IP адрес роутера. С Vijeo Designer v6.2 SP6 или выше номер порта для Vijeo Designer Air может быть настроен на любое число, но по умолчанию это 6002. Настройте перенаправление портов маршрутизатора в соответствии с номером порта, настроенным в Vijeo Designer, для внутреннего порта. Внешний порт может иметь любой номер. Номер порта в приложении Vijeo Design'Air находится в настройках Device Settings, и он должен соответствовать значению перенаправляющего внешнего порта.

Schneider Electric Україна