Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Are the PM5000, PM8000, ION7650, ION8650 and ION9000 meters calibrated to ANSI C12.20 at unity power factor?
Product Line
PM5000, PM8000, ION7650, ION8650 and ION9000

Environment
Meter Specifications

Resolution
Schneider Electric does not calibrate to C12.20, we verify to it.  The ANSI C12.20 claim is as follows:

ION9000/ION8650 Accuracy Class 0.1 (0.1% energy accuracy at unity PF)
PM5000/PM8000/ION7650 Accuracy Class 0.2 (0.2% energy accuracy at unity PF)