USB-розетка для линейки ЭУИ Merten Design
Вопрос:
Какую USB-розетку использовать в серии электроустановочных изделий Merten в дизайнах Artec, Antique?

Ответ:
Механизм USB зарядного устройства с выходным током 2,1А (артикул MTN4366-0100) может применяться в дизайнах Artec, Antique.

Для этого совместно с механизмом необходимо использовать центральную накладку из линейки System M,
а также адаптер для интеграции механизма линии System M в линию System Design.

В зависимости от выбранного цвета потребуются дополнительно к механизму соответственно:
полярный белый -- MTN4367-0319 + MTN518419;
бежевый -- MTN4367-0344 + MTN518444;
алюминий -- MTN4367-0460 + MTN518460.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: