ATV212: биты аварии в слове состояния
Состояние ПЧ ATV212 определяется по двум словам состояния:
Состояние ПЧ непосредственно перед аварийной остановкой Status word (FE01);
Текущее состояние Status word (Fd01).

Бит0 и Бит1 слова состояния указывают на аварийное состояние:
BitНазначение01
0FL stateNot activeActive
1Drive stateNot trippedTripped

FL State: состояние аварии. Отражает состояние выходных транзисторов ПЧ. При Бит0 = 1 выходные транзисторы ПЧ находятся в непроводящем состоянии (то есть они выключены).
Drive state: наличие аварии.

Некоторые аварии ПЧ может автоматически сбрасывать. Параметр F303 определяет количество попыток авторестарта. Заводское значение F303 = 0 (автосброс отключен).
При автосбросе аварии Бит1 остается равным 1 (потому что ПЧ находится в аварийном состоянии). Но при попытке автосброса выходные транзисторы ПЧ включаются и пытаются запустить двигатель. Поэтому при активированной функции автосброса и при наличии аварийной ситуации (Бит1=1) Бит0 = 0. В момент автосброса Бит1 также становится равным 0.

По истечении максимального количества попыток автосброса (F303) Бит0 и Бит1 становятся равными 1:
Бит0 = 1
Бит1 = 1.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: