ATV12: чтение аналогового входа по коммуникационной шине
При опросе по Modbus для получения значения сигнала на аналоговом входе доступны две ячейки:
AI1CAnalog input 1 physical value16#147A = 05242
AI1RAnalog input 1 standardized value16#1470 = 05232

Физическое значение: размерность (unit) составляет 1 мкА.
Стандартизованное значение: диапазону 4..20 мА соответствует диапазон числе 0...8192.

Пример:
при токе в петле, равном 4 мА, при чтении ячеек значения:
Analog input 1 physical value [147Ah] = F95h = 3989 мкА = 3.989 мА (равно 4 мА с учетом точности измерения)
Analog input 1 standardized value [1470h] = 0 h = 0.
при токе в петле, равном 20 мА, при чтении ячеек значения:
Analog input 1 physical value [147Ah] = 4E25h = 20005 мкА = 20.005 мА (равно 20 мА с учетом точности измерения)
Analog input 1 standardized value [1470h] = 2000 h = 8192.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: